10.08.2015 19:05 | |
Beigetreten: 14.09.2011 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 154 Bewertung: (0) |
OK, vielen Dank, versuche ich mal. Es wurde nichts (offensichtliches) verändert. Das TIA habe ich normal geschlossen und die virt. Maschine beendet und danach das Host-System heruntergefahren. Ein neues Projekt (direkt in der virtuellen Maschine) lässt sich erstellen, aber wenn ich in die Projektansicht wechseln will oder einen Baustein anlegen und öffnen will kommt die Meldung. Ich versuche mal einen Fehlerbericht über Umwege zu erstellen. VG Ich hab' hier mal einen Fehlerbericht noch nachgetragen Dateianhang0e0ce477-04a3-49cb-98fb-ba54bf9ec8ab.zip (62 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: rkoe27 am: 10.08.2015 19:09:26 |
|
10.08.2015 19:10 | |
Beigetreten: 14.09.2011 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 154 Bewertung: (0) |
Danke, abspeichern lässt er sich nicht und per Mail geht auch nicht. Hab' ihn aber unter deiner Beschreibung gefunden. und dem letzten Post angehängt. Nachtrag: Hier noch die installierte Software DateianhangBetriebssystem.zip (55 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: rkoe27 am: 10.08.2015 19:15:27 |
|
10.08.2015 19:36 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 22365 Bewertung: (3011) |
Hi, der Crashreport gibt leider keinen definierbaren Absturzpunkt her. Ich würde folgendes vorschlagen: Das UPD4 für TIA V13.0 SP1 installieren schauen ob der Fehler damit noch auftritt. Parallel dazu solltest Du einen Support Request mit dem CrashDump erstellen zwecks Analyse von SIEMENS.
Gruß Christoph |
10.08.2015 19:39 | |
Beigetreten: 14.09.2011 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 154 Bewertung: (0) |
OK, versuche ich. Nochmal vielen Dank für die schnelle Hilfe |
Folgen Sie uns auf