11.08.2015 14:37 | |
Beigetreten: 16.10.2014 Letzter Bes: 05.04.2024 Beiträge: 133 Bewertung: (11) |
Ja musst du . Potiential muss bei beiden gleich sein. Oder Trennverstärker einsertzen |
11.08.2015 15:21 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1051) |
hi Eleu, So wie ich das verstehe brauchst du da doch eher ein 4DMU-Modul. Beim 2 DMU wird der Geber über die 2 Messleitungen gespeist, deswegen hat man da auch nur den Messbereich 4..20mA. Dein Geber, also das AO-Modul hat ja schon eine Spannungsversorgung und muss nicht mehr über die Messleitungen gespeist werden. 4-Draht bedeutet in diesem Fall, 2 Messleitungen und 2 für die Spannungsversorgung. Ich hoffe ich konnte dir helfen, Grüße, |
FCK WAR! |
|
17.08.2015 07:23 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo, wir haben einen Speisetrenner von Phönix contakt dazwischen gebaut. Dieser trennt das Eingangssignal galvanisch vom Ausgangssignal. Jetzt klappt es.
Gruß Eleu
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf