19.08.2015 08:57 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 12813 Bewertung: (1633) |
Hallo zusammen die einzige Vorgehensweise, die Siemens hier geplant hat im Zusammenhang mit den CE Panels findet man unter diesem FAQ:
Wie können Daten von einem Server zu einem Windows-basierten Panel über das FTP-Protokoll übertragen werden? lässt sich aber auch schlecht automatisieren. Alle Anwendungen die ich kenne arbeiten alle so dass das Panel aktiv auf eine andere Netzwerkfreigabe zugreift. Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf