01.09.2015 16:44 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 3945 Bewertung: (586) |
Hallo,
es gibt hier auf der Support Seite einen Eintrag wie man sowas mit ner S7-1200/1500 machen kann. Da gibt's den Hinweis: In AWL, KOP, FUP und GRAPH ist das Überlagern in S7-1200 und S7-1500 möglich. In SCL ist das Überlagern in allen CPU-Familien möglich. Nachdem das ein relativ neuer Beitrag ist, wird´s so wohl nicht klappen. Wie programmieren Sie in STEP 7 (TIA Portal) die Überlagerung von Variablen mit dem Schlüsselwort "AT"? https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/57132240
Towome |
Zuletzt bearbeitet von: Towome am: 01.09.2015 16:45:27Zuletzt bearbeitet von: Towome am: 01.09.2015 16:47:27
|
|
01.09.2015 17:00 | |
Beiträge: 861 Bewertung: (108) |
Hallo, sieh dir mal den Slice Zugriff an, vielleicht hilft dir der weiter. Mit Slice Zugriff kann man auf einzelne Bits, Bytes oder Worte in Variablen die aus mehreren dieser Einheiten bestehen zugreifen. HIER gibts auch eine Beschreibung dafür. Grüße H0556 Sorry, geht auf 300 auch nicht. |
Zuletzt bearbeitet von: H0556 am: 01.09.2015 17:00:59Zuletzt bearbeitet von: H0556 am: 01.09.2015 17:02:25 |
|
Folgen Sie uns auf