12.01.2008 19:45 | |
Beigetreten: 30.12.2006 Letzter Bes: 23.02.2024 Beiträge: 183 Bewertung: (15) |
Hallo Betel, Hier die angekündigte Version meiner Lüftungssteuerung. Ich hoffe das du mit der Beschreibung klar kommst. Gruß OPatzki DateianhangAltes Museum 04108 O.P.zip (250 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: opatzki am: 12.01.2008 20:00 |
|
12.01.2008 19:50 | |
Beigetreten: 30.12.2006 Letzter Bes: 23.02.2024 Beiträge: 183 Bewertung: (15) |
Und hier eine Zeichnung zur Anlage. |
21.01.2008 23:54 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580) |
Hallo OPatzki, in Dateianhang findest dunun meine Analysenergebnisse und Veränderungsvorschläge in knapper Textform und (weitgehend) umgesetzt als Beispiel in deinem hier eingestellten Schaltungsentwurf. Ich habe mich weitgehendan deine Funktionsvorgaben gehalten und versucht, diese mit einer geringeren Anzahl von Blöcken (und teilweise "fehlerbereinigt") zu realisieren plus Einbau einer von der Raumtemperatur abhängigen Heizkurvenkorrektur! Sollte Schaltung oder Kurzdarstellung Fragen aufwerfen, dann melde dich. Auch eine Rückmeldung der von die genutzten Vorschläge wäre für zukünftige Projekte hilfreich. Viel Spaß bei der Durchsicht. MfG Betel DateianhangAltes Museum 04108 O.P (modifiziert).zip (254 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf