22.09.2015 11:51 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 12888 Bewertung: (1645) |
Hallo trehr Ich gehe mal davon aus, dass hier keinefrei erhältlichen Standardkomponenten verbaut sind. leider kann man hier keine allgemeinen Aussagen treffen, da Siemens hier keine Ersatzteile verkauft, und deshalb auch keine Infos zur hardwarebestückung vorliegen. Ist ein Panel defekt kann man meist nur das Gerät zur Austausch/Reparatur einschicken.
Viel Glück bei der Lösungsfindung Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
22.09.2015 12:00 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 3820 Bewertung: (555) |
Hallo Thomas,
wie verhält sich denn Dein MP377. Bleibt der Schirm dunkel, kein Touch, etc.? Evtl. hilft auch ein Werksreset. Da gibt´s auch einen FAQ: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/35677293
Gruß, Towome
|
|
|
Folgen Sie uns auf