27.05.2015 09:15 | |
Beigetreten: 16.01.2013 Letzter Bes: 27.08.2024 Beiträge: 12 Bewertung: (1) |
Mich würde es mal interessieren, wieso TIA Portal so langsam ist. Wird eine Datenbank im Hintergrund genutzt? Bei WinCC ist es ja so mit mssql. Was ich auch besser finden würde, wäre eine vernünftige Versionierung. Tia Portal v13 > Tia Portal v13 SP1 > Tia Portal v13 SP1 Upd1 > Tia Portal v13 SP1 Upd2 > Tia Portal v13 SP1 Upd2 Irgendwo habe ich noch ein Update6 von irgendeiner Komponente. Wer soll da noch den Überblick behalten? Bei einer halbwegs vernünftigen Versionierung wären wir jetzt z.B. bei Tia Portal v13.1.3. Gibt es eigentlich eine WebAP für die UpdatesI, auf die man zugreifen kann? ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 28.05.2015 10:52:46Neue Überschrift nach splitten |
|
Folgen Sie uns auf