17.01.2008 07:45 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
hallo pinguin08, ich hab schon mal so was in dieser art gemacht. mit einer s7-300 und entsprechenden CP341 RK512 zu diesem zeitpunkt habe ich die bausteine FB7 "P_RCV_RK" und FB8 "P_SEND_RK" genutzt und das hat funktioniert. in einer weiteren anlage habe ich nur daten abgeholt. dort habe ich mit dem FB2 "RCV_CP340" gearbeitet. die bausteine findest du in der zugehörigen SW des CP's. das erste bsp. kann ich dir auch mal zukommen lassen. schick mir eine PN mit deiner email, wenn du möchtest. viel erfolg sven |
Zuletzt bearbeitet von: gochtel am: 17.01.2008 08:52...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
22.01.2008 07:05 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
hallo thomas, hast recht, hab es gerade gesehen. aber dann sollten zumindestens die bst für den CP441 (FB5/6) funktionieren. hast du es mit diesen schon versucht? wenn du mit PUT/GET hinkommst, ist es jedoch auch i.O. viel erfolg sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
24.01.2008 23:58 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Hallo Thomas, geht es da nicht um BSEND / BRECEIVE??? Ich bin mir nicht sicher... Ich hoffe es hat so geklappt. Viele Grüße J_Bell |
31.01.2008 07:06 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
danke für die in infos und schön daß es läuft! viel erfolg noch sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf