09.11.2015 13:20 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP
|
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 08.06.2016 10:48:05~(‾▿‾)~ |
|
10.11.2015 10:31 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 13728 Bewertung: (1728) |
Hallo Pac_Man wahrscheinlich liegt es genau an diesem Thema. Es ist ja so dass im lokalen Netzwerk über Broadcast Telegramme zwischen den WinCC und Simatic Net Stationen kommuniziert wird (Simatic Shell) Wenn du nun einen Teilnehmer (Cleint oder Server oder ES) in einem anderen Subnetz hast muss du einen dieser Rechner in der jeweils andern Seite als Multicast Proxy definieren. also auf gut deutsch öffne die Einstellungen des Terminaladapters -> simatic shell markieren und dann rechtsklick und einstellungen Hier auf der ES den RT PC als Multicast Proxy hinzufügen und bei der Lebensdauer die Anzahl der Router eintragen. Auf dem RT PC dann das gleiche für die ES machen und dann sollten sich die PCS kreuzweise in der Simatic Shell sehen. Ansonsten immer folgenden FAQ durchgehen:
Was ist beim Laden von WinCC Runtime Professional von der Engineering Station auf die Operator Station zu beachten? Gerade das Thema Namensauflösung ist immer heikel und muss funktionieren! Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf