Industry Online Support
Technical Forum
29.12.2005 10:37 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo! Wie kann ich zwischen zwei unterschiedlichen DP-Mastersystemen (z.B. mit einer 315-2DP und einer 414-2DP) Daten austauschen? Gruß blade |
29.12.2005 11:24 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 18.03.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo blade, da sehe ich prinzipiell mehrere Möglichkeiten. Voraussetzung ist natürlich, dass die beiden Kommunikationspartner direkt miteinander verbunden sind.
Gruß Sabine |
09.01.2006 15:54 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 23.10.2023 Beiträge: 217 Bewertung: (40) |
Hallo Blade! Ich hab noch ein Beispiel gefunden, welches Dir helfen könnte: Datenkopplung zwischen separaten DP-Systemen über DP-Kommunikation Dieses Beispiel beinhaltet zwei DP-Mastersysteme, welche auf einem jeweils eigenem PROFIBUS-Strang laufen. Dabei wird an eine der beiden Stationen ein PROFIBUS-CP drangehängt. Dieser CP ist dann ein Slave des anderen DP-Masters. |
Greetings, Chris |
|
01.02.2006 11:19 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Danke, Morten. GD-Kommunikation ist mir bekannt. Mir ging's explizit um DP-Kommunikation. |
Folgen Sie uns auf