04.12.2015 07:56 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen! Ich habe ein Problem mit den HSCs bei einer S7-1212C. Vielleich ist die Lösung eine ganz einfache, ich finde sie leider nicht. Ich habe drei Motoren mit integrierten HALL-Sensoren. Über die S7 und ein HMI steuere ich die Motoren an und kann sie entsprechend in die verschiedenen Richtungen fahren. Dann habe ich über das HMI einen Schrittwert angelegt und schreiben den über einen Datenbaustein in einen Counter (PV). (Counter1-Motor1_hoch, Counter2-Motor1runter.....). Die Motoren werden jeweils aus dem OB1 in verschiedenen Netzwerken gesetzt und Rückgesetzt und dazwischen halt der jeweilige FB mit dem Counter angesprochen (## Zum besseren Verständnis habe ich im Anhang den OB1 und zwei FBs mit den Countern! ##) Das Problem ist nun, dass für Motor 1 beide Richtungen funktionieren (also Counter 1 und Counter 2). Für Motor 2 und 3 funktioniert das Verfahren aber nicht das Zählen. Kurioserweise funktioniert die Simulation im TIA. Die Schaltung habe ich auch schon drei mal geprüft und auch die Signalstärke an DI vom SM1221 DC Danke für eine hilfreiche Antwort Fabian ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangHSC-Problem.pdf (297 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 04.12.2015 10:59:06Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf