26.06.2015 08:49 | |
Beigetreten: 27.10.2014 Letzter Bes: 22.11.2022 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo ich habe auch ein Problem mit dem HSC. Wahrscheinlich was ganz einfaches. Habe alles wie vorgegeben konfiguriert: einfach HSC1 als Standard Zähler einphasig. Variable erstellt: Zaehler als DWord %ID1000 Dann im OB1 zum testen einen Vergleicher mit DWord und der Variable Zaehler. Am Zähleinangang habe ich einen Schalter den ich einfach ein und aus schalte und der Zähler reagiert auch wenn ich ihn beobachte. Er Zählt aber in mir vollkommen unerklärlichen Schritten 5, 11, 15, 27 usw.
CPU 1215C DC/DC/RLY
---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 26.06.2015 12:48:31Neue Überschrift nach splitten |
|
02.07.2015 08:25 | |
Beiträge: 861 Bewertung: (108) |
Hallo,
Grüße H0556 |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
04.12.2015 10:59 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 05.03.2024 Beiträge: 4097 Bewertung: (193) |
Neue Frage von Fabian_Siebeke wurde in ein separates Thema mit dem Titel Problem mit dem HSC: Zählen bei 2 von 3 Motoren funktioniert nicht gesplittet. Gruß |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf