23.12.2015 12:12 | |
Beigetreten: 19.10.2015 Letzter Bes: 02.11.2021 Beiträge: 8 Bewertung: (1) |
Hi, ich habe ähnliche Probleme wie der Herr über mir, kann mir da jemand helfen. Ich verstehe auch nicht die Konfiguration in der Logo mit der "Ethernet-Verbindung projektieren" Ich habe auch mal ein Bild der config rangehangen. Danke schon mal im vorraus. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 29.12.2015 09:49:11Neue Überschrift nach Splitten |
|
29.12.2015 09:52 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 4104 Bewertung: (195) |
Thema geschlossen.
Bitte die Frage im Zusammenhang mit dem Thema Komunikation 0ba7 zur S7 - Datenbausteinverbindung in der Konferenz Logikmodul LOGO! diskutieren.
Grüße vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf