16.12.2015 12:23 | |
Beiträge: 861 Bewertung: (108)
|
Hallo, in dieser FAQ findest Du Hinweise zum Vergleich verschiedener Bausteinversionen. In einer Bibliothek wird beim Bearbeiten eines Typs eine neue Version angelegt. Beim Freigeben der neuen Version kann angewählt werden ob die Vorgänger gelöscht werden sollen oder nicht. Wenn man sie nicht löscht hat man auch die Vorgänger griffbereit. Grüße H0556 |
Folgen Sie uns auf