02.01.2016 19:44 | |
Beigetreten: 25.01.2015 Letzter Bes: 29.05.2024 Beiträge: 156 Bewertung: (0) |
Hallo! CPU1214C mit V13 Ich kann ja mehrere Betriebsstundenzähler (RTM) nutzen (wieviel eigentlich genau?) Muß ich dann die #Parameter neu setzen im DB100? Kann ich dann :
auch einfach programmieren: inprocess_Value1? oder kann ich die bestehende Variablen weiter nutzen ? Ich würde nämlich gerne die Betriebsstunden von 5 Motoren anzeigen lassen. Also Q0.2 schaltet dann 1.Zähler Q0.3 schaltet dann den 2. Zähler etc. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 04.01.2016 09:34:35Neue Überschrift nach Splitten |
|
07.01.2016 13:48 | |
Beigetreten: 25.01.2015 Letzter Bes: 29.05.2024 Beiträge: 156 Bewertung: (0) |
Also laut Bilder habe ich es folgendermaßen gemacht: Er zählt einfach nicht |
07.01.2016 13:49 | |
Beigetreten: 25.01.2015 Letzter Bes: 29.05.2024 Beiträge: 156 Bewertung: (0) |
Bild 2 |
07.01.2016 13:49 | |
Beigetreten: 25.01.2015 Letzter Bes: 29.05.2024 Beiträge: 156 Bewertung: (0) |
Bild 3 |
Folgen Sie uns auf