11.01.2016 09:52 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 27.03.2024 Beiträge: 12651 Bewertung: (1621) |
Hallo Stander Sowohl in der Maschinennahen Bedineung (Panels mit WInCC flexible oder WinCC Comfort/Advanced) also auch in der Scada Ebene kannst du den Quittierstatus von Meldungen über die SPS lesen und schreiben. Es wird unter Umständen nur ein bisschen anders projektiert. Hier mal ein kleines Beispiel:
Wie können in WinCC flexible Störmeldungen über die SPS quittiert werden? (Ist zwar ein flexible FAQ aber geht im TIA Portal fast genauso (Spalten der Meldungen heißen licht anders)) Du benötigst also immer den Status jeder Meldung in der SPS und musst dann den entsprechenden Status der anderen Ebene (Panel - Taster - SCADA) entsprechend setzen. Ist ein bisschen Arbeit aber so kannst du eine Verbindung zwischen den Meldesystemen des Panel und des SCADA herstellen. Diese Lösung ist gängig-. Einen einfacheren Weg kenne ich leider nicht Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
11.01.2016 15:34 | |
Beiträge: 72 Bewertung: (2) |
Hallo Vielen Dank für deinen Tipp Murof. Viele Grüsse Stander |
Folgen Sie uns auf