21.01.2016 14:17 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1054) |
hi Gatto, hier findest du das Kompendium: CPU-CPU Kommunikation mit SIMATIC ControllernDarin sind alle möglichen Kommunikationen zwischen Simatic-Controllern aufgeführt. Auf Seite 98 findest du deine Möglichkeiten beschrieben.du kannst mit "USEND/URCV", BSEND/BRCV, "PUT, GET" per S7-Verbindung arbeiten.Was ich aber einfacher finde ist die I-Device-Funktion. Hierbei ist eine CPU als intelligentes Device an die andere per Profinet angebunden und es wird einfach über projektierte Ein- und Ausgänge kommuniziert.In folgendem Handbuch, Kapitel 4.8 findest du mehr über die I-Device Funktionalität:SIMATIC PROFINET SystembeschreibungIch hoffe das hilft dir,Grüße, |
FCK WAR! |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
22.01.2016 08:35 | |
Beiträge: 169 Bewertung: (4) |
Danke ! Gruß |
Folgen Sie uns auf