11.12.2007 09:41 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
hallo, wo finde ich im Projekt die GSD-Dateien? bzw. finde ich sie da überhaupt? ich hab schon ne weile gesucht und bin mitlerweile der meinung, daß sie da nicht enthalten sind. aber sie werden ja ins projekt eingelesen, wenn man entsprechende teilnehmer verwendet... viele grüße sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
13.12.2007 07:00 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
Hallo J_Bell, danke für deine antwort. das habe ich befürchtet. da hat man im nachhinein, wenn man eine gsd-datei ändern möchte (projekt ist fertig) nur die möglichkeit die hardware noch mal neu zu erstellen (mit der geänderten gsd-datei). die arbeit wollte ich mir vereinfachen... nun ja, hilft nix... viele grüße sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
10.02.2016 08:47 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 3818 Bewertung: (554) |
Hallo Gochtel,
Peter hat zwar schon den entscheidenden Ordner genannt aber hier nochmal ein FAQ von Siemens der mir zufällig über den Weg gelaufen ist... - finde ich persönlich recht hilfreich! Wie können Sie eine selbst erstellte Grafik für Ihre GSD-Datei in STEP 7 V5.5 einbinden? https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/490268
Gruß,
|
|
|
Folgen Sie uns auf