17.02.2016 13:19 | |
Beigetreten: 10.10.2014 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1725 Bewertung: (209) |
Hi Nichsen_
Hier müssen die Einstellungen im Betriebssystem vorgenommen werden 3. Oder zeit stellen Wie kann die Uhrzeit einer S7-Steuerung von WinCC aus, eingestellt
werden?
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
25.02.2016 14:04 | |
Beigetreten: 22.05.2015 Letzter Bes: 12.03.2024 Beiträge: 17 Bewertung: (2) |
Hallo, mit dieser "Anleitung" war es kein Problem. Nach der Knofiguration habe ich noch kurz ein NTP-Test Tool aufgeschaltet und anschließend die 1500er auf die passende IP synchronisiert. VG |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf