18.03.2016 12:14 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 12882 Bewertung: (1645)
|
Hallo MrPackage Ist eigentlich schon alles gesagt. Auf einer Advanced Runtime auf einem PC könntest du direkt eine Exceldatei erzeugen mit VB Script (wenn Excel installiert ist). Fürs Panel ist wie gesagt schon alles gesagt. wenn du noch Hilfestellung für die CSV Datei brauchst, hier eine vorlage:
Wie können auf einem Comfort Panel mit SIMATIC WinCC (TIA Portal), Daten über ein Skript in eine Datei geschrieben bzw. aus einer Datei gelesen werden? Grüße und schönes Wochenende Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
29.03.2016 16:40 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo,
Hier meine csv-Lösung:
hier die Excel-Lösung (welche aber wegen den fehlenden ActiveX Komponenten nicht funktioniert):
Eine andere Lösung ist die Erstellung eines Protokolls und dieses dann als PDF zu drucken. Hier die Anleitung für die Installation des PDF Druckertreibers: Drucken mit SIMATIC Comfort Panels Ich habe hier meine Lösungen ergänzt, da es vielleicht auch für andere hilfreich sein kann. Grüße
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf