28.04.2015 10:35 | |
Beiträge: 67 Bewertung: (0) |
nachdem das Panel jetzt 5min spannungslos war ging es wieder, komisch |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
18.05.2015 15:10 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 12804 Bewertung: (1632) |
Hallo J.vanDijk Versuche mal ein neues Projekt auf das Panel zu laden. Wenn das auch nicht geht würde ich mal ein Rücksetzen auf Werkseinstellungen auf dem Panel machen. Anleitung findest du nachfolgend: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/19701610 Evtl ist eine Datei auf dem Panel beschädigt worden oder es funktioniert irgendwas nicht mehr richtig, Rücksetzen bringt wieder alles auf Auslieferungszustand zurück. viel Glück Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
19.05.2015 09:57 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4776 Bewertung: (123) |
|
Folgen Sie uns auf