19.04.2016 08:52 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 12869 Bewertung: (1640)
|
Hallo der-andy du könntest auch den Bereichszeiger "Steuerungsauftrag" verwenden. Hier kannst du den Systembenutzer "PLC User" (den siehst du in der Konfiguration nicht, der ist in jeder Runtime aber vorhanden) in einer beliebigen Gruppe anmelden. Verwendet man häufig im Zusammenhang mit Key und Kartensystemen über die SPS. Hat aber den Nachteil, dass im Panel ja immer der gleiche Benutzer angemeldet ist und wenn du eine Nachverfolgbarkeit über Audit oder Meldungen brauchst dann ist das schlecht. Alternativ kannst du z.B Beide Panels (Müssen aber z.B: Comfort oder Multipanels sein) in ein Netzwerk integrierst (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/92346478)und dann auf einem Netzlaufwerk ereignisgesteuert die Benutzerverwaltung exportierst oder wieder importierst. Die Panels schaufen quasi auf den gleichen Datenbereich hierfür. Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf