18.04.2016 22:58 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 1364 Bewertung: (42) |
Anbei ein Zählerwert zu Dezimal Wandler und zu BCD für die Ansteuerung eins BCD 16-fach Analogmuliplexer IC 74HC4067 (Spannungsteiler 4k7 auf 1k)
DateianhangLogo-Zähler-Binär-16k-4.zip (72 Downloads) |
19.04.2016 04:48 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33793 Bewertung: (4197) |
Das Ganze geht auch mit wesentlich weniger, allerdings erst ab der 0BA7. Der Zählerinhalt wird über den VM-Bereich direkt in Binär gewandelt. DateianhangDezimal_zu Binär_4-Bit_(0BA7).zip (95 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf