22.04.2016 23:17 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1319 Bewertung: (41) |
Anbei eine Schaltung um 10 Tasten (alle mit gemeinsamer Masse) mit nur einem Analogeingang auszuwerten. Besonderheit: bei gleichzeitigen drücken mehrerer Tasten ist eine eindeutige Priorität vorgegeben - Taste 1 hat die höchste Priorität und könnte zB für die Stopfunktion verwendet werden. Alle Tasten durch Zeitglied entprellt. Es werden 12 Widerstände verbraucht. DateianhangLogo-Tasten-auf-Analog.zip (110 Downloads) |
22.04.2016 23:46 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1319 Bewertung: (41) |
Demnächst folgt eine Variante um eine 16er Matrixtastatur anzuschließen |
Folgen Sie uns auf