26.04.2016 18:09 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Man kann den I-Teil ja auch abschalten und hat dann einen reinen Proportionalregler!? |
26.04.2016 21:21 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 1365 Bewertung: (42) |
Setzt man die Integrationszeit kurz - dann wird rasch jede Änderung der Temp. in eine Klappenbewegung umgesetzt. Sind dann zB 10000 pro Tag. Setzt man die Integrationszeit sehr hoch zB 2 Stunden - dann werden Temperaturänderungen in Einzelschritten zu Klappenbewegungen führen und das eventuell viel zu langsam. Wenn die Klappenverstellung 10% sein sollte - wie sollen die 100 langsamen Veränderungen dann sein ? 100 Klappenbewegungen oder nur 10 ? - Anbei die 3-Punkt Steuerung mit Proportionalteil ergänzt: Funktion: Erste Klappenbewegung erfolgt immer sofort wenn die definierte Sollwertabweichung überschritten ist zB bei 2 Grad .... es erfolgt eine Klappenansteuerung von 10 sec, dann wartet das System 5min ... wenn nach den 5 Minuten die Abweichung auf 6 Grad gestiegen ist dann werden 20 sec bewegt (bei 4 Grad 15sec, bei 2 Grad 10sec) ... usw. (ist keine Abweichung mehr geschieht selbstverständlich nichts und der Regler ist sofort wieder bereit). Letztlich bezieht sich die Proportionalregelung nicht auf die erste sondern auf die folgenden Klappenbewegungen. DateianhangLogo-Diff-Verstärker-Klappenst-Prop.zip (94 Downloads) |
Folgen Sie uns auf