07.11.2011 22:51 | |
Beigetreten: 13.06.2006 Letzter Bes: 22.12.2023 Beiträge: 123 Bewertung: (28) |
Hallo seekrabbe, eine Frage kann ich Dir beantworten: die GSD-Datei zum Slave-Modul bekommst Du hier. mfG, not_my_fault. |
07.11.2011 23:33 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 21.03.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo seekrabbe, ein Beispiel, wie die Steuerung konfiguriert werden muss hab ich jetzt auch nicht gefunden. Daher sag ich jetzt mal: Wenn Du eine laufende Testprojektierung hast sind bestimmt andere nach Dir dankbar, wenn Du sie uns zur Verfügung stellst. Hab mal kurz in folgendes Handbuch geschaut: SIMATIC NET S7-1200 - PROFIBUS CM 1242-5 Da sind Kapitel zur Projektierung und Programmierung drin. Habe auch den Satz gelesen, dass es mit Fremdsystemen als Master auch funktioniert. Sowohl als DPV0 als auch als DPV1 Slave. Leider hab ich keine STEP 7 zur Verfügung. Sonst hätte ich es glatt aus reiner Neugier ausprobiert. Viel Erfolg Sabine |
14.04.2016 10:07 | |
Beigetreten: 24.04.2009 Letzter Bes: 19.02.2024 Beiträge: 2683 Bewertung: (135) |
Neue Frage von S1MoN85 wurde in ein separates Thema mit dem Titel S7-400 als Master mit einer S7-1200 CP1242-5 koppeln gesplittet. Gruß |
19.05.2016 10:28 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4776 Bewertung: (123) |
Neue Frage von RightSaidTim wurde in ein separates Thema mit dem Titel 1214C mit einer CP 1242-5 als Slave in ein Bestehendes DP System einbinden gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf