19.05.2016 11:03 | |
Beiträge: 861 Bewertung: (108)
|
Hallo, sieh dir mal diee FAQ an Wie kann in S7-SCL mit Hilfe der AT-Funktion ein ANY Pointer zusammengestellt werden? Über die Datenübergabe gibts hier noch was.
Grüße H0556 |
19.05.2016 13:35 | |
Beiträge: 861 Bewertung: (108)
|
Im nächsten Leben wird alles besser Die neuen Steuerungen sind hier einfacher anzuwenden, wenn auch noch nicht alles Gold ist was glänzt. Grüße H0556 |
Folgen Sie uns auf