25.10.2012 02:02 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 3021 Bewertung: (1054) |
Hallo Klauserl65 hab mir mal dasselbe GSD file runtergeladen (EH01155D.gsd) und hab dasselbe "Problem" wie Du. Der Grund das dieser DP Slave im PA Katalog auftaucht liegt daran das E&Him GSD file die "Slave_Family" als Typ "12" angeben, welches das Geraat als "PA device" nominiert (siehe angehaengtes Bild). Step 7 legt es deswegen nach dem importieren ordnungsgemaess in den PA Ordner. Das ganze ist eigentlich nur ein Schoenheitsfehler und funktionieren wird es (sollte es) schon wenn Duden Liquiline CM442 als DP Slavekonfigurierst. An Deiner Stelle wuerde ich aber schon eine e-mail an E&H schreiben und sie bitten das GSD filezu korrigieren. |
Zuletzt bearbeitet von: fritz am: 25.10.2012 02:04Cheers |
|
25.10.2012 16:38 | |
Beigetreten: 27.08.2007 Letzter Bes: 26.08.2024 Beiträge: 36 Bewertung: (0) |
Danke Dir. Verbindung funktioniert auch schon!!! |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
23.05.2016 12:29 | |
Beigetreten: 29.03.2012 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
@ Klauserl65: Do you still have the siemens example code for the above thread? |
Folgen Sie uns auf