Industry Online Support
Technical Forum
16.01.2006 08:44 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (136) |
Hallo, in Bezug auf Ihre Anfrage haben wir die folgrenden Informationen. Beachten Sie bitte, dass Sie STEP 7 V2.1 nicht unter Windows 98 installieren können. Für die Betriebssysteme Windows 95b und Windows 98SE können Sie noch die STEP 7 Versionen V5.1 und V5.2 installieren. Die aktuelle STEP 7 Version ist z.Z. V5.3+SP3. Hierfür wird aber nur noch Windows 2000 und XP unterstützt. Wir empfehlen Ihnen, die aktuelle Version unter Windows 2000/XP zu installieren, da Sie hier auch die neueren Baugruppen zur Verfügung haben. Beachten Sie auch den FAQ 8250891 (Kompatibilität von STEP 7 Versionen mit MS Windows-Betriebssystemen. Wenn Sie allerdingsSTEP 7 V2.1 installieren müssen, beachten Sie bitte die Systemvoraussetzungen, die in der Liesmichdatei beschrieben sind. So weit mir bekannt ist, ist hier maximal Windows 95 zulässig (nicht Windows 95b). Sollten Sie schon mal eine höhere STEP 7 Version auf Ihrem PC installiert haben, müssen Sie STEP 7 vorher komplett deinstallieren sowie auch die Registrie-Einträge löschen. Zur Vorgehensweise zur kompletten Deinstallation von STEP 7 gehen Sie bitte so vor, wie im FAQ "Komplette Deinstallation von STEP 7" beschrieben ist. Diesen FAQ finden Sie unter der Beitrags-ID: 189025. Anbei der Link zum Customer Support, wo Sie auch die FAQs finden: http://www.siemens.com/automation/csi_en/product Mit freundlichem Gruß Cicero |
Folgen Sie uns auf