19.07.2016 10:05 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 12882 Bewertung: (1643)
|
Hallo Manolo_80 Also für mich sieht es nach einem Timing Problem aus. Du führst zwar ein CloseallLogs aus, jedoch wird gleich anschließend ein zugriff auf die Archivdateien durchgeführt. es ist aber nicht sichergestellt, dass die Dateien schon geschlossen wurden und nicht mehr verwendet werden. Das Verhalten ist somit unstetig, weil es darauf ankommt wer schneller ist, das CloseallLogs oder der Datenzugriff.
Wie kann in einem Skript eine Wartefunktion (Verzögerung) realisiert werden? aber das ist natürlich nicht die eleganteste Art und Wartefunktionen sollte man nicht verwenden. Evtl hilft das weiter hier sieht man eine Sychronisierung über Systemmeldungen, dann hat man einen Trigger wanns weitergehen kann: Wie können Sie bei WinCC Comfort V11/WinCC Advanced V11 Archive sicher kopieren oder verschieben? Hoffe das hilft Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf