21.07.2016 13:16 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Weis jemand ob man die Firmware-Version von Sinamics G120C im Startdrive ändern kann, ohne diese neu zu Projektieren? z.B. von 4.7.6 auf 4.7.3 |
21.07.2016 13:24 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 22365 Bewertung: (3011)
|
Hi, das geht leider nicht so schön bequem wie im Starter. Generell ist ein Versionswechel in eine ältere Version bei SINAMCIS nicht vorgesehen. https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/91781140 Gruß |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
22.07.2016 07:47 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Das habe ich mir schon fast gedacht. Vielen dank für die Hilfe. |
22.07.2016 08:39 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: SantasLittleHelper am: 12.01.2017 08:47:55~(‾▿‾)~ |
|
Folgen Sie uns auf