18.04.2008 10:29 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
kannst du bitte mal den diagnosepuffer in eine datei speichern und hier uploaden? vielleicht sieht man ja dort noch was. hast du ev. noch einen anderen mmc? eventuell macht dieser auch probleme. das hatte ich auch schon! viel erfolg sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
18.04.2008 11:46 | |
Beiträge: 33 Bewertung: (0) |
Hallo wuepe1, wenn da ein SF-Fehler vorliegt, sollte etwas darüber im "Baugruppenzustand" unter "Diagnose" stehen. Was genau steht da? Gruß schleier |
21.04.2008 06:56 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
das wäre denkbar. allerdings kann ich zu der version nichts sagen. versuch doch mal ein FW-Update zu machen. vielleicht hilft das schon weiter. viel erfolg noch! sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
24.04.2008 14:10 | |
Beiträge: 162 Bewertung: (23) |
Hallo wuepe1, schon mal versucht den FC105 online von der CPU zu löschen und dann neu zu übertragen? Ansonsten hab ich mal allgemeine FC's geschrieben (für S5,S7 und and. Anbieter). Ich schicke die exportierten AWL-Quellen mal mit (als FC 205 und FC 206). MfG FrankW DateianhangWandler.zip (164 Downloads) |
Folgen Sie uns auf