Industry Online Support
Technical Forum
23.04.2008 22:50 | |
Beigetreten: 07.01.2006 Letzter Bes: 17.11.2023 Beiträge: 2705 Bewertung: (315)
|
Hallo, sehen Sie bitte die Freigabe von die naechste Versionen von S7 mit welche Windows VersionenWelche STEP 7 Version ist mit welchem Microsoft Windows-Betriebssystem kompatibel? Leider ist die 64 Bit Version von Vista nicht vorhanden in diese Liste und ist es dann auch nicht freigegeben. |
I hope that the answer will help, if you have still questions, don't hesitate to ask me. |
|
24.04.2008 09:27 | |
Beiträge: 162 Bewertung: (23) |
Hallo Nordi, neben der 32-Bit Version von Vista braucht man bei V5.4 und Prof. auch das SP 3.1. Das gibt es auch als Download: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26578452 MfG FrankW |
Folgen Sie uns auf