28.04.2008 02:30 | |
Beiträge: 43 Bewertung: (0) |
Hi Habe da was zusammen gebastelt. Es funktioniert sogar ,braucht nur Feinschliff vom Spezialisten.Ist es machbar wenn die Vorlaufpumpe ausgeht geht Der Mischermotor auch aus.Die Raumtemperatur wird überhaupt nicht gemmesen also brauch ich es nicht, Statessen Kaminoffen Temperatur mit anzeige wehre nicht schlecht.Nun zu Luftklappe, habe ein Stellmotor von Belimo ohne Endschaltern Laufzeit 80sek 90grad , ist da was machbar????Pelletsoffen Steuerung brauche ich nicht es hat eine eigene.Bitte kuck euch die Schaltung durch für jede Nachbesserung bin ich dankbarDanke im Voraus Gruß imi
DateianhangImi witterungsgeführte Mischersteuerung+kamin.zip (175 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: imi am: 11.05.2008 00:55Zuletzt bearbeitet von: imi am: 11.05.2008 00:54 |
|
Folgen Sie uns auf