10.11.2016 16:41 | |
Beigetreten: 08.04.2016 Letzter Bes: 30.08.2024 Beiträge: 133 Bewertung: (45) |
Hallo globi. das Hinzufügen der Kennung "$$BlockComment$$" bedeutet eine Änderung der Meldung. Damit die geänderte Meldung auf der OS wirksam wird muss sie neu bekannt gemacht werden. Das heißt die OS muss übersetzt und ebenfalls geladen werden. Soweit ich weiß ist nur im Fall von ES/OS-Singlestationen das Laden nicht notwendig. Genauere Informationen findest du im Projektierungshandbuch PCS 7 Operator Station: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109485970 Ein kleiner Auszug aus Kapitel 6.5.2: "Beim Übersetzen werden der OS folgende Informationen bekannt gemacht: - Variablen, Meldungen und Texte, die bei der Erstellung von CFC-Plänen entstehen oder projektiert werden Diese Objekte müssen Sie übersetzen, damit Sie bei der OS-Projektierung darauf zugreifen können." |
Kind regards |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf