17.11.2016 13:41 | |
Beiträge: 355 Bewertung: (28) |
Hallo, das hat mit dem Routing durch unsere Netze zu tun und alle Geräte eine eindeutige Adresse im Maschinennetzwerk haben. Es geht vom Officenetz (Programmiergerät im Büro) über den Firmenproxy über VPN ins ausländische Werk. Vom dortigen Officenetz über Router ins Anlagennetz und dann zum jeweiligen Maschinenetzwerk. Bei gleichen Adressen (und falscher Routerparametrierung) ist es schon häufiger vorgekommen das plötzlich der OB1 auf der falschen Maschine gelandet ist und diese dann in Stopp ging. Außerdem hat auch etwas mit der Netzlast zu tun: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/0907201.htm Wenn man SAP einsetzt, dann ist man froh um jede Netzkapazität :) Unser Officenetz hat Class B (mit DHCP) und das Maschinennetz feste Adressen und ein Subnetz mit dem Aufbau 255.255.255.224. Somit hat jede Maschine 30 Netz-Teilnehmer zur Verfügung. Gruß Markus |
Zuletzt bearbeitet von: moeins am: 17.11.2016 13:42:24Zuletzt bearbeitet von: moeins am: 17.11.2016 13:43:04 |
|
Folgen Sie uns auf