12.12.2016 11:39 | |
Beigetreten: 24.07.2014 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, hat jemand Erfahrungen wie die USB Ports bei einem HMI TP1200 Comfort Panel (6AV2181-4MB00-0AX0) im Windows CE 6 gesperrt werden kann? - Systemeinstellung(en) - Registry - Tool(s) Wir setzen TIA V13 SP1 Upd8 ein. Der Kunde hat die Anforderung das alle nicht genutzen Ports gesperrt werden. In Windows 7 kann ich dies per Policies bzw. Registry vornehmen. Danke |
Zuletzt bearbeitet von: DHAA am: 12.12.2016 11:40:36 |
|
12.12.2016 12:59 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 12869 Bewertung: (1640)
|
Hallo DHAA Schau mal in dieses Dokument, da wird darauf Bezug genommen: Panel Security Leitfaden Soweit ich weiß kann man zar im TIA Portal die Ports deaktivieren aber das geht nicht für Panels, obwohl mans projektieren kann. Ansonsten kenne ich nur die Lösung mit den USB Schlössern. Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf