17.02.2010 23:26 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 3021 Bewertung: (1054) |
Hallo Zero-cool Eleu's Vorschlagist ja ueberhaupt nicht verkehrt,ich fueg dann einfach mal ergaenzend dazu das Duaber auch die IEC Counter in Form von SFB 0 (CTU), SFB 1 (CTD) und/oder SFB 2 (CTUP) benutzen kannst. Im Gegensatz zu den S5 Counternarbeiten diese im Bereichvon -32768 bis +32767(Du findest siein the Standard Bibliothek unter the System Bausteinen, <F1> gibt dir die eingebaute Hilfe fuer jeden). |
Cheers |
|
Folgen Sie uns auf