17.01.2017 11:35 | |
Beiträge: 70 Bewertung: (0) |
Wie wäre dann euer Meinung nach der richtige Ablauf eine Bibliothek zu verwalten ändern und erst mal zu erzeugen ? Gruß |
13.03.2017 10:02 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 09.04.2024 Beiträge: 1343 Bewertung: (141)
|
Eine Bibliothek ensteht immer aus einem Masterprojekt heraus, wo du Bausteine erstellst und testest. In der Projekteigenen Projektbibliothek erstellst du dann aus den gewünschten Bausteinen einen Typ. Wenn der Baustein fertig ist, gibst du ihn frei und er bekommt eine Version. Zum Datenaustausch mit anderen Projekten kopierst du deine Projektbibliothek in eine Globale Bibliothek, die letztendlich auch zentraler Ablageort sein kann und wo mehrere Personen Ihre Bausteine hineinbringen. Ich empfehle aber, dass eine Person die zentrale Bibliothekspflege übernimmt, so dass man die Überblick nicht verliert. Auch über Namensgebung und eingruppierung der Bausteine sollte man sich Gedanken machen. Im programmierleitfaden findest du ein paar Infos darüber https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/90885040 |
Folgen Sie uns auf