08.09.2011 14:44 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, einige wissen es vieleicht schon. Mit LOGO! kann auch Gleipunktberechnungen durchführen und am Display/TD anzeigen lassen. Hier mal ein Beispiel was nicht funktionieren würde, wenn LOGO! intern nicht doch mit Gleitpunkt berechnen würde: 10 / 3 ist nach Adams Riesen ja 3,3333333333 Wenn Ihr das Beispiel in eine LOGO! 0BA7 übertragt zeigt das Display als Ergebnis (I1 aktivieren) 3,333 Allerding klappt das nur intern. Deshalb muß der Gleitpunktwert z.B. mit 1000 Multipliziert werden und die Nachkommastellen für die Darstellung entsprechend gesetzt werden. Gruss Helmut DateianhangGleitpunktberechnung.zip (966 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
08.09.2011 15:58 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Helmut_13, danke - dies kann man übrigens bereits seit einiger Zeit unter 0BA6 - Anwendungsbeispiel zum neuen Block "Analoge Arithmetik" |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
06.04.2017 14:56 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4775 Bewertung: (123) |
Neue Frage von biberle wurde in ein separates Thema mit dem Titel LOGO 8 FS4, Hektarzähler, Ganzzahlengrenze gesplittet. Gruß |
18.04.2017 13:48 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4775 Bewertung: (123) |
Neue Frage von Credofire wurde in ein separates Thema mit dem Titel Gleitpunktarithmetik mit mehr als 4 Termen gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf