29.05.2017 13:02 | |
Beiträge: 648 Bewertung: (95) |
Hallo Frank. leider bin ich keine Experte auf dem Gebiet. Jedoch nutze ich AwBs, welche Siemens zur Verfügung stellt. Für dich könnten folgende AwBs interessant sein.
Viele Grüße rh1990 |
01.06.2017 13:51 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 12813 Bewertung: (1634)
|
Hallo Frank do brauchst im TIA Portal nur ein WInCC RT Prof Projekt. In der Hilfe im TIA gibt es eine gute Übersicht unter der Überschrift: "Projektierungsschritte im Überblick" -> hier steht alles was man beachten muss. Weiterhin ist es sehr wichtig die beiden FAQs peinlich genau zu befolgen damit bei der Kommunikation und dem Laden keine Probleme auftreten: Welche Einstellungen müssen Sie beachten, wenn Sie im SIMATIC WinCC Professional ein Mehrplatzsystem einrichten? Was ist beim Laden von WinCC Runtime Professional von der Engineering Station auf die Operator Station zu beachten? Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf