31.05.2017 04:48 | |
Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
Perfekt danke |
06.06.2017 23:22 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 23.09.2024 Beiträge: 748 Bewertung: (48) |
Ich hab' mal 2 weitere Varianten dieses Codetasters erstellt. Einmal mit Zählern, die auch bei älteren LOGO!-Varianten funktionieren sollte und deren Anzahl auch nur durch die Programmgrenzen eingeschränkt wird. Das Einbinden der Frischwasserbefüllung in die Analogauswahl macht nach einigem Rumprobieren wohl doch nur dann Sinn, wenn dann auch das Bedienkonzept (Befüllung-Aus über die AUS-Taste, keine Stromstossfunktion) dafür übernommen werden soll. Mit der Stromstossfunktion und Analogbedienung ist der Aufwand wesentlich größer, als nur digitale Anwahl über den Codetaster. DateianhangPool4.zip (87 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf