30.05.2008 02:30 | |
Beiträge: 80 Bewertung: (0) |
L LD12 T DB1.DBD12 L LD16 T DB1.DBD16 ich mag jetzt gar nicht erwähnen wie oft ich schon direkt nach dem fragen die antowrt selber herausgefunden habe... |
30.05.2008 07:04 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
aber ist doch schön, daß dus herausfindest. und vor allem, daß du es dann auch hier postest. das hilft anderen, die ähnliche probleme haben weiter. in der regel ruft man ja die temp. variablen einfach mit z.bsp. L #OB1_MAX_CYCLE auf. bei #OB1_DATE_TIME ist das etwas anderes. dies ist eine variable höheren typs und kann nicht einfach so aufgerufen werden. da läuft es dann z.bsp. so wie von dir beschrieben ab... viele grüße sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
03.06.2008 07:11 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
angeber... SCL ist schon eine feine sache. bei uns halt problematisch, da unsere entwicklung in AWL stattfindet und das programm so umfangreich und kompliziert ist, daß eine neuentwicklung in SCL (was dann erforderlich wäre) von der führungsetage nie finanziert werden würde... viele grüße sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
03.06.2008 13:10 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
ich kann dich beruhigen, alles eine frage der gewöhnung. |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf