08.08.2017 10:28 | |
Beigetreten: 30.06.2010 Letzter Bes: 17.07.2023 Beiträge: 35 Bewertung: (0) |
Hallo, dieser Thread ist zwar schon etwas älter, aber ich stehe aktuell vor demselben Problem unter Verwendung der Auflösung 3840x2160. Die Konfigdateien für den OS-Projekteditor habe ich schon in einem anderen Beitrag gefunden und manuell hinzugefügt. Nun suche ich noch die Stelle, wo der Abstand zwischen den Navigationsbuttons (@PTN_xxx.pdl) änderbar ist, welche vom PictureTreeManager generiert werden. Diese überlappen sich momentan bei mir sehr unschön. Kann mir jemand helfen? Kai ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09.08.2017 10:50:19Ursprungsthema hinzugefügt. |
|
Folgen Sie uns auf