14.08.2017 08:33 | |
Beigetreten: 06.05.2010 Letzter Bes: 02.09.2024 Beiträge: 1978 Bewertung: (276) |
Hallo Mr. Fusion, ich würde weitgehend auf Merker verzichten, da sich die Speicherstruktur bei den "neuen" Steuerungen stark verändert hat, siehe Programming Style Guide Im Anhang habe ich Dir einen selbst geschriebenen Baustein angehängt. kurze Info: Aktiv - Bit gesetzt wenn RTM läuft Es ist ein FB mit einem Instanz DB. Damit ist der Baustein auch mit einer Multiinstanz aufrufbar. Ich hoffe das ist hilfreich Grüße DateianhangTest_RTM.zip (211 Downloads) |
Folgen Sie uns auf