03.11.2016 06:44 | |
Beigetreten: 08.01.2008 Letzter Bes: 11.04.2024 Beiträge: 264 Bewertung: (45) |
Moin, https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/19701610 auf Seite 8 findest Du die Beschreibung für das Reset auf Werkseinstellung. Wichtig ist hier, dass Du über die MAC-Adresse kommunizierst (steht auf der Rückseite). Damit sollte dann auch eine Verbindung zum HMI aufgebaut werden können. |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 03.11.2016 09:51:23Temporären Link gegen einen permanenten Link ausgetauscht |
|
14.11.2016 11:12 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 12869 Bewertung: (1640)
|
Hallo
comfort Panels bekommst du fast immer wieder hin, Bei Basic Panels 2nd Gen. nicht. Wenn da das Betriebssystem kaputt ist kann man in den meisten Fällen nichts machen. Mit dem Einschicken kann ich dir nicht 100% helfen, wir sind direkt Kunde bei Siemens und nutzen immer das Retourencenter: Wie kann ein defektes Bediengerät ausgetauscht werden bzw. wo kann ich ein defektes Gerät reparieren lassen? Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf