11.10.2017 15:41 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo Mark, ich habe es nun soweit, dass ich XP in der VM aktivieren konnte. Habe als Hostsystem nun einen Windows7 Rechner mit 64 Bit und habe VMWare Workstation 14 installiert. Ich habe genau das beschriebene Problem (100% CPU Last). Ich finde aber keine Vmware 14 VMX file indem ich die Einträge machen muss. Nur eine VMXF file im Ordner, wo auch alle Dateien der konvertierten XP - Maschine liegen? Ist diese Datei gemeint? Den Dateianhang aus dem Link habe ich ebenfalls in diesen Ordner dearchiviert? Ich habe versucht in diese Datei die Einträge hinzuzufügen, aber dann kann ich die VM gar nicht mehr starten. Gruß Eleu |
Folgen Sie uns auf