19.10.2017 09:14 | |
Beigetreten: 16.11.2012 Letzter Bes: 10.03.2024 Beiträge: 307 Bewertung: (52) |
Hier ist ein Siemens Beispiel zum kontinuierlichen erfassen von Temperaturen in einer .csv Datei: Prozessdaten erfassen und überwachen mit der SIMATIC S7-1200 (Data Logging). Dort ist auch beschrieben, wie du mittels Browser die .csv Datei automatisch und kontinuierlich downloaden kannst, als Alternative zu deinem Plan, die .csv Datei über Umwege auf einen USB Stick zu transferieren. Deine Idee, die Datei erst auf das Panel und von dort auf einen USB Stick zu speichern, ist eine sportliche Aufgabe, die wahrscheinlich nicht umsetzbar ist. Dir ist schon klar, dass bei deinem Vorhaben Unmengen von Schreibzyklen deinen CPU Speicher belasten werden, der nicht unbegrenzt oft beschreibbar ist? Du solltest für die CPU auf jeden Fall eine Speicherkarte einplanen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
19.10.2017 10:19 | |
Beigetreten: 16.09.2010 Letzter Bes: 22.04.2024 Beiträge: 109 Bewertung: (9) |
Ich fürchte, das wird nicht funktionieren, da die Datalog-Funktionen asyncron sind. Der Hinweis von MicTsc ist richtig, das Beispiel aber bezüglich des Download hoffnunglos veraltet, wenn Du die aktuelle Firmware 4.2 nutzt. Wie es heute geht, habe ich hier beschrieben. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf