29.11.2017 10:49 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo, hat noch jemand eine Rolladensteuerung für eine 0BA5 mit 8 Rolläden ? Gruss Matthias ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 30.11.2017 13:40:58Neue Überschrift nach Splitten |
|
29.11.2017 11:01 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 32871 Bewertung: (4064)
|
Bei einer 0BA5 mit 8 Rollläden ist aber nicht mehr viel mit Features bei nur 130 Programmblöcken. |
29.11.2017 13:02 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Das nützt leider nichts |
06.12.2017 07:52 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 7956 Bewertung: (162) |
Neue Frage von wolle82 wurde in ein separates Thema mit dem Titel Rolladensteuerung mit 4 Motoren gesplittet. Gruß |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf