10.12.2017 13:38 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 28.03.2024 Beiträge: 739 Bewertung: (47) |
Bei der anhängenden Version wird die Uhrzeit mit dem Automatik-Schalter verUNDet und bei aktivierter Automatik nach Dämmerungsschalter gefahren (Sperre Zentralbefehle von .. bis ... durch die Uhrzeit). Man könnte aber in allen Varianten noch die UNDs B05/B06 mit den Timern B07/B08 tauschen.
V3: - Ende Tagzeit, AUF-/AB-Befehl entsprechend Dämmerungsschalter V4: - Ende Tagzeit, keine Nachführung entsprechend Dämmerungsschalter
Wie man wieder sieht, kleine Detailänderungen können doch Einiges ausmachen. Dateianhang0BA2L Rollladen (Tag-Vorrang) V3 & V4.zip (76 Downloads) |
10.12.2017 14:18 | |
Beiträge: 31 Bewertung: (0) |
Bitte hierraus eine Steuerung machen, wenn Dämmerungschalter aktiv -> alle Rollos zu, wenn Dämmerungsschalter nicht mehr aktiv alle Rollos öffnen,
Dateianhang4_Rolllaeden_(0BA2_Long).zip (57 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: wolle82 am: 10.12.2017 15:50:14 |
|
10.12.2017 16:23 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 28.03.2024 Beiträge: 739 Bewertung: (47) |
Was ist mit Uhr und/oder Automatikschalter? |
10.12.2017 18:35 | |
Beiträge: 31 Bewertung: (0) |
Der Automatikschalter sollte wie gehabt mit eingebunden sein. |
11.12.2017 06:44 | |
Beiträge: 31 Bewertung: (0) |
Ich könnte mir das so ähnlich wie das Beispiel vorstellen ; I2,I3,I4,I5 könnt man raus nehmen. Den Rest würde ich gerne so lassen wie im beispiel von ixo65
Dateianhangcontrol_of_roll-down_shutters_v8.pdf (85 Downloads) |
11.12.2017 15:53 | |
Beiträge: 31 Bewertung: (0) |
Kann man die zentralbefehle wie auf der letzten Seite (pdf Datei) abändern? Beste Grüße Wolfgang |
Folgen Sie uns auf